Kuidas paigaldada sukelkaablit?

Enne sukelkaabli ühendamist mootoriga veenduge, et kaablipistik oleks puhas ja kuiv. Et ühendamist lihtsustada määrige kaablipistiku kummiosad elektrit mittejuhtiva silikoonpastaga. Kaabli kinnituskruvid tuleb pingutada järgnevate jõumomentidega:

MS 4000: 2.0 Nm

MS 402: 2.0 Nm

MS 6000: 4.0-5.0 Nm

MMS 6000: 10 Nm

MMS 12000: 15 Nm


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati