Kuidas käitub MQ pump kuivalt töötamise korral?

Kuivalt töötamise alarm rakendub kui mootor töötab ja vooluhulk on väiksem kui 0.07 m³/h ja surve on madalam kui rõhulülitil määratud väärtus. Kui selline olukord kestab minuti siis käivitub alarm ja mootor lülitatakse välja. Peale seda proovib MQ käivituda iga 30 minuti järel. Kui peale 24 tundi ei ole ikka vett, mis tähendab, et kõik taaskäivitamised on ebaõnnestunud, siis tuleb pump taaskäivitada käsitsi. Isegi alarmi ajal on võimalik pump alati manuaalselt käivitada, vajutades ON/OFF lülitit.